您好!
我们在 DP 交替模式下使用 TPS65982。 我们配置为 DFP_D、并在 VBUS 上提供5V @ 1.5A 电流。
我们观察到 AUX+/-引脚存在问题、我们不测量引脚上的正确直流电压、因此出现了合规性故障。 据我了解、65982在 AUXN 上有一个内部100k 上拉至3V3的电阻器、在 AUXp 上有一个100k 下拉电阻器。
我觉得我们的 TI 器件配置不正确。
我们目前正在严格遵守合规性要求、我们正在对 AUX 直流电压进行故障处理、这可能表示我们没有上拉/下拉 AUX 多路复用器中的正确 RPU 电阻器。
让我知道 我可以向您发送哪些信息来帮助进行调试。 是否有一名 DP 交替模式专家可以提供帮助。
此致、
家伙