This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:XIO3130上 EP 和 EP 通信之间的位

Guru**** 2483905 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675611/xio3130-bitween-ep-and-ep-communication-on-xio3130

器件型号:XIO3130

您好!
请告知以下有关 XIO3130的信息、

我的系统配置:
RC (RootComplexPCIe)--XIO3130 up (上行)端口
EP0 (EndPointPCIe 设备)--XIO3130 DN1 (downsteam)端口
EP1 (EndPointPCIe 设备)--XIO3130 DN2 (downsteam)端口

是否可以直接在 EP0和 EP1之间进行位通信?
例如、EP0的 DMAC (PCIe 主设备)直接访问(读取/写入)到 EP1
存储器(PCIe 从设备)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EP0和 EP1之间可以直接通信。 XIO3130支持对等通信。 有关更多详细信息、请参阅 PCIe 规范。

    此致、

    蔡夏利