请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO3130 您好!
请告知以下有关 XIO3130的信息、
我的系统配置:
RC (RootComplexPCIe)--XIO3130 up (上行)端口
EP0 (EndPointPCIe 设备)--XIO3130 DN1 (downsteam)端口
EP1 (EndPointPCIe 设备)--XIO3130 DN2 (downsteam)端口
是否可以直接在 EP0和 EP1之间进行位通信?
例如、EP0的 DMAC (PCIe 主设备)直接访问(读取/写入)到 EP1
存储器(PCIe 从设备)。