尊敬的先生:
在我的应用中、TUSB8041用于扩展 x86系统中的4端口 USB。 上行端口连接到 x86系统的 PCH、4个下行端口用作 USB 连接器。 但在外部 SI 实验室的 USB 合规性测试中、无法测试 RX 信号、因为它无法进入环回模式。 以下信息是在运行符合 RX 标准的测试时获得的信息。 请帮助我们解决此问题、并让 Rx Keep 的合规性测试继续进行。 谢谢。
注意: TUS8041 EVM 已在我们的实验中运行 USB 兼容测试。 但在 Rx 测试中、它仍然无法进入环回模式。