This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:Rx 中的 USB 合规性测试失败(CAN#39;t 进入环回模式)

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692638/tusb8041-usb-compliance-test-fail-in-rx-can-t-enter-loopback-mode

器件型号:TUSB8041

尊敬的先生:

  在我的应用中、TUSB8041用于扩展 x86系统中的4端口 USB。 上行端口连接到 x86系统的 PCH、4个下行端口用作 USB 连接器。 但在外部 SI 实验室的 USB 合规性测试中、无法测试 RX 信号、因为它无法进入环回模式。 以下信息是在运行符合 RX 标准的测试时获得的信息。 请帮助我们解决此问题、并让 Rx Keep 的合规性测试继续进行。 谢谢。  

注意: TUS8041 EVM 已在我们的实验中运行 USB 兼容测试。 但在 Rx 测试中、它仍然无法进入环回模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mentor、您好!

    您能否确认主机控制器驱动程序未重置 TUSB8041端口是否尝试进入环回? 我们发现许多主机控制器在报告环回端口状态时将重置集线器的下行端口。 否则、我们能否获得测试设置的照片。 我们在实验中没有任何问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我实验室的测试设备是 Keysight N5990A、并遵循文档(适用于 USB 的 Keysight N5990A 测试自动化软件平台)进行符合标准的测试。 您能给我一个设备设置吗? 我不知道您希望看到什么设备设置。 谢谢。

    -测量设备的设置。
    您能提供 TUSB8041的 RX 报告吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TI 实验室中使用的工具集是 Teledyne LeCroy PERT 设置:

     

    http://cdn.teledynelecroy.com/files/pdf/usb3.1-test-suite-datasheet.pdf

     

    我们还让客户使用 Keysight 设置,而不会出现任何问题。  

     

    为了使集线器下行端口保持回送模式、它们需要确认 XHCI 控制器未复位端口或集线器。  对于典型的实验室测试、我们在主机控制器上安装 USB.org 上的 XHSESTT 工具、以防止任何意外的 XHCI 驱动程序交互。

     

    我们有数百个客户在此设备上运行合规性,没有任何问题。  如果它们可以确认驱动器未复位端口、则可以尝试调整(增加) LFPS 振幅、以查看这是否会影响 RX 锁定。

     

    如果他们可以从 Keysight 工具中提供有关故障的信息、这也会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件解析以共享受保护的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢你的帮助。 RX 合规性测试可通过进入回路模式来完成。 但 Rx 测试结果失败、8个 SJ 频率点失败。 但是、当我们关闭测试设备中的 CTLE 时、RX 合规性已通过。

    - RX 合规性测试失败:CTLE 打开时、8个 SJ 频率点失败。
    - RX 合规性测试通过:CTLE 关闭时
    Tx 合规性测试通过

    我认为 CTLE 将有助于提高信号质量。 但在我的例子中、它看起来是反向的。
    您如何帮助我们在下一步中完成? 可以进行 TUSB8041的任何设置? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是非常奇怪的 CTLE 应该会有所帮助。 您可以通过直接电子邮件向我发送测试报告、还是接受我的朋友请求并通过私人 E2E 发送测试报告?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    我已通过私人 E2E 按摩发送结果。 通过结果为 CTLE 关闭、失败结果为 CTLE 打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mentor、您好!

    感谢您提供这些文件、我们将很快推出校准后的 Keysight 平台、以便我们可以在内部查看 CTLE。

    Rds、
    JMMN