主题中讨论的其他器件:SN65DSI84、
您好!
我们有一位客户询问以下问题:
"从软件(驱动程序)的角度来看、我想问您的 SN65DSI84芯片是否与 SN65DSI84-Q1兼容?"
可以有人建议吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一位客户询问以下问题:
"从软件(驱动程序)的角度来看、我想问您的 SN65DSI84芯片是否与 SN65DSI84-Q1兼容?"
可以有人建议吗?
谢谢、
请您回答。
使用芯片时、我们仍有一些困难、所以让我更深入地解释一下这个问题。
我们正在尝试在我们的新产品中使用您的 SN65DSI84TPAPRQ1 DSI 转 LVDS 转换器芯片。 我们有一个开发板(VAR-SD410CustomBoard)、它包含相同的芯片、但位于 BGA 封装中。 在该板上、芯片工作正常、存在 LVDS 信号、图像在屏幕上可见。 我们所做的是将原理图的相应部分从开发板复制到电路板(同时将封装从 BGA 更改为 S-PQFP-G64)并尝试使用相同的软件、但我们完全丢失了 LVDS 信号。 芯片本身工作正常、我们可以通过 I2C 与芯片进行通信。 我们尝试了不同的配置、但信号仍然不存在、似乎 LVDS 通道被上拉至不同的电压电平、或者如果我们关闭 LVDS 通道、它们被下拉至低电平。 我已经检查了两个板上的 DSI 信号、它们看起来都很好。 我们还尝试将芯片设置为测试模式、但结果相同。
我可以测量的 LVDS 布线上的上拉电压(以 GND 为基准)在负布线上约为1.53V、在正布线上约为0.94V。
我已附上 DSI 信号、原理图和布局的屏幕截图:
2个版本的芯片(SN65DSI84和 SN65DSI84-Q1)之间是否存在硬件差异?
您以前是否遇到过此问题?
您好、Anyiam、
我们在所有输出(2个时钟+ 8个数据通道)上都有扼流圈、而不仅仅是在时钟上。 这是问题吗?
我使用该扼流圈: DLP11SN900HL2、100MHz 时具有90欧姆阻抗、1.5欧姆直流电阻和150mA。 我尝试过很多不同类型的 Murata,但这似乎是最有效的噪音抑制,同时屏幕仍然工作。
我将在明天尝试破解串联电阻器(我们当天完成了最终的 EMI 测试、哈哈)。 如果我在时钟上有它们、还是需要在所有通道上添加它们、这就足够了?
在主处理器和桥式 IC 之间的 DSI 通道上添加扼流圈/串联电阻是否也是一个好主意? 我怀疑这些信号可能也会产生一些干扰、因为我们使用 DSI 时钟创建 LVDS 时钟。
您好!
P é ter Szilágyi è re