This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1和 SN65DSI84 -软件兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691642/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-and-sn65dsi84---software-compatibility

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

您好!

我们有一位客户询问以下问题:

"从软件(驱动程序)的角度来看、我想问您的 SN65DSI84芯片是否与 SN65DSI84-Q1兼容?"

可以有人建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    是的、从软件的角度来看、这些都是兼容的。 您可以对两个器件使用相同的软件

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回答。

    使用芯片时、我们仍有一些困难、所以让我更深入地解释一下这个问题。

    我们正在尝试在我们的新产品中使用您的 SN65DSI84TPAPRQ1 DSI 转 LVDS 转换器芯片。 我们有一个开发板(VAR-SD410CustomBoard)、它包含相同的芯片、但位于 BGA 封装中。 在该板上、芯片工作正常、存在 LVDS 信号、图像在屏幕上可见。 我们所做的是将原理图的相应部分从开发板复制到电路板(同时将封装从 BGA 更改为 S-PQFP-G64)并尝试使用相同的软件、但我们完全丢失了 LVDS 信号。 芯片本身工作正常、我们可以通过 I2C 与芯片进行通信。 我们尝试了不同的配置、但信号仍然不存在、似乎 LVDS 通道被上拉至不同的电压电平、或者如果我们关闭 LVDS 通道、它们被下拉至低电平。 我已经检查了两个板上的 DSI 信号、它们看起来都很好。 我们还尝试将芯片设置为测试模式、但结果相同。

    我可以测量的 LVDS 布线上的上拉电压(以 GND 为基准)在负布线上约为1.53V、在正布线上约为0.94V。

    我已附上 DSI 信号、原理图和布局的屏幕截图:

    drive.google.com/.../view

    2个版本的芯片(SN65DSI84和 SN65DSI84-Q1)之间是否存在硬件差异?

    您以前是否遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我相信我们以前没有看到过这个问题。

    您可以将文件通过电子邮件发送至 i-anyiam@ti.com 吗? 我无法访问 Google 驱动器。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将他们发送到您的电子邮件、如果没有收到、请告诉我。 您也可以尝试 使用此链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我收到了您的电子邮件。 原理图/布局似乎没有什么特别之处。

    您是否遵循数据表表表表2中描述的初始化序列?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为我们以正确的方式执行它、否则它也不会在开发板上工作、会吗?

    我怀疑 DSI 信号不是完美的、因为我们板上的阻抗稍有不同。 可以看一下吗? 第一张图片是开发板上的 DSI 信号、第二张图片是我们板上的相同信号。

    是否有办法找出 DSI 信号是否对芯片不够好/无法识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、开发板和电路板上似乎都缺少 DSI 时钟信号。 这可能是个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    通过"缺少 DSI 时钟信号"、您意味着 DACP 和 DACN 引脚上没有时钟信号吗? 如果没有 DSI 时钟、器件将无法正常工作。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是否仍然对此设备有疑问?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    我们让芯片正常工作。 我们的示波器让我们有点被骗了:)它显示了 DSI 时钟为90MHz,而不是390MHz (自最大值以来 它可以测量的频率为50MHz)。 LVDS 时钟分频器设置不正确。 但现在一切都正常工作。

    感谢您的快速帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    在产品认证过程中、我们遇到了一些问题、LVDS 是指电缆辐射过大、即使是屏蔽的。

    我已经看到这是一款工业(汽车)芯片、通常具有不同类别的 EMI 认证(A 类)。 我们在消费类产品中使用芯片、B 类

    这是否是辐射问题?

    您以前是否遇到过类似的问题? 你有什么建议吗?

    我已附上频谱分析仪的波形图和设置图片。

    LVDS 电缆长度为42 cm、屏蔽层在源端(屏幕)接地、并使用铜带连接到屏幕的跟踪器。 屏幕仅通过电源和 LVDS 电缆接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为 EMI 认证不是问题。 我还没有看到任何类似的问题、但以下是一些建议:

    1、启用展频时钟(见数据表第9页)
    2.尝试调整寄存器0x19中的 LVDS_VOD 摆幅
    3.尝试屏蔽两个连接器和连接它们的非屏蔽导线(例如,使用更多铜带,就像电缆屏蔽一样)

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    扩频时钟是我们必须在主处理器(DSI 源)上启用的、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    是的,没错。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    我们已经尝试过您推荐的操作(扩展时钟、共模扼流圈、电缆端接屏蔽)、它对54 MHz 尖峰帮助很大、但我们在216 MHz 下仍然有一个很大的尖峰、 这可能是54MHz LVDS 时钟的4次谐波(我已附上设置和结果的图片)。 您还有什么想法吗?我们可以尝试消除谐波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是否还尝试调整寄存器0x19中的 LVDS_VOD 摆幅?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经尝试过最小和最大 VOD 值、但没有产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否确认您是否正是 LVDS CLK 输出打开了共模扼流圈? 您还可以尝试在 LVDS CLK 通道上放置小型串联电阻器(25欧姆)、看看这是否有用?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    我们在所有输出(2个时钟+ 8个数据通道)上都有扼流圈、而不仅仅是在时钟上。 这是问题吗?

    我使用该扼流圈: DLP11SN900HL2、100MHz 时具有90欧姆阻抗、1.5欧姆直流电阻和150mA。 我尝试过很多不同类型的 Murata,但这似乎是最有效的噪音抑制,同时屏幕仍然工作。

    我将在明天尝试破解串联电阻器(我们当天完成了最终的 EMI 测试、哈哈)。 如果我在时钟上有它们、还是需要在所有通道上添加它们、这就足够了?

    在主处理器和桥式 IC 之间的 DSI 通道上添加扼流圈/串联电阻是否也是一个好主意? 我怀疑这些信号可能也会产生一些干扰、因为我们使用 DSI 时钟创建 LVDS 时钟。

    您好!
    P é ter Szilágyi è re

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    没有问题、只需确保时钟上有一个。

    现在、您只需将串联电阻器放置在时钟上、因为它看起来可能是 EMI 的主要来源。

    如果您怀疑 DSI 侧也存在 EMI 问题、则可能值得调整 addr 0x11处的 EQ 值。 您还可以尝试在通道上添加扼流圈/串联电阻器、如您建议的那样。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    串联电阻应该在共模扼流圈之前还是之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以将它们放在扼流圈后面。

    此致、
    I.K.