This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:在 GRST#引脚上观察到的泄漏电压

Guru**** 2959230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694280/xio2001-leakage-voltage-observed-on-the-grst-pin

器件型号:XIO2001

大家好、

我的客户在 GRST#引脚(V3.3S 网络)上观察到0.2V 的泄漏电压。 (移除 R35后、我们不会观察到此泄漏)

我将通过电子邮件向您发送原理图、以便您查看。

只有+3.3V_SBY 电源轨通电时会发生这种情况。

请给出建议。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    我们已收到原理图、稍后将就此向您回复。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我查看了原理图、没有发现任何问题。 以下是一些问题:

    1.他们在一个器件或多个器件上看到这种泄漏吗?
    2.它们是否遵循数据表中的加电顺序?
    3.他们确定需要 R35吗? 如果 GRST#具有干净/稳定的电源轨和时钟、则可以将其保持浮动。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    1.是的,它可以在多个设备上看到。 12个电路板中的12个器件具有此泄漏电流。

    2、是的、是的。

    他们发现、当将 R35更改为100千欧时、泄漏电流可降至0.05V。 这是否符合您的预期?

       此外、当这个引脚控制全局复位功能时、它们是否真的可以将 GRST#悬空?

    4.您能向我们展示该器件的完整功能方框图吗? 我们认为这与 GRST#的主动上拉有关。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    您能给我们一些解决此问题的方向吗?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我们没有数据表中的方框图、但如果系统具有干净/稳定的电源轨和时钟、则可以将 GRST#悬空。 这是大多数人所做的、如果他们通过外部上拉来观察泄漏、我建议他们也这样做。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    从前面发送的原理图中可以看到、一个外部逻辑连接到 GRST#以控制此器件的复位。

    如果这个引脚保持悬空、我们如何控制这个器件的复位? 或者是否有任何内部复位机制?

    如果系统具有干净/稳定的电源轨和时钟、这也是为什么您说此引脚可以保持断开的原因吗?

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    正确、有一个内部上电复位功能、可执行与 GRST#等效的复位。 GRST#仅针对自定义复位要求提供、因此如果不需要自定义复位、它可以保持悬空。 实施指南 的第13页对此进行了说明:www.ti.com/.../scpa045d.pdf

    此致、
    I.K.