This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:使用 TPD1E1B04的 ESD 测试故障

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E1B04, TPD1E04U04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686841/tpd1e1b04-esd-test-failure-using-tpd1e1b04

器件型号:TPD1E1B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E04U04

您好!

由于我们的 LCD 出现故障、即使 在 LCD 的 mipi 线路上安装了 TPD1E1B04二极管、并且还安装了 Type C 输入连接器(数据线路)、并且 LCD 背面板接地至 ESD GND、任何主体是否可以建议进行更改?

  •      USB Type C 电源连接器上的接触放电测试(+/-2 &+/- 4KV)  :显示屏在  +/- 4KV 处完全空白(背光在那里)。 但这将被视为 C 型设备(故障),因为人类的干预在那里。
  • 空气放电 测试 (+/- 4KV 和 +/-8KV)  : 显示屏变为挂起状态,音频正在播放, 有时    会完全空白 (背光在那里),当重复使用 +/- 4KV 时。
  •    在+/- 8KV 测试时、观察到显示屏变色以及分屏 、并且正在播放音频。 重新引导后,系统恢复正常状态。 但这将被视为 C 型设备(故障),因为人类的干预在那里。

最初,我们检查了 ESD 二极管没有安装,然后检查了二极管是否安装,但结果在上述两种情况下似乎是相同的。 请告诉我们是否需要进行任何更改、以便通过测试

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我认为问题是钳位电压不够低、无法保护下游器件。 您应该尝试使用 TPD1E04U04、这是我们钳位最低的单向器件。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    您是否尝试输出 TPD1E04U04器件?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    示例1:我们在显示屏的 MIPI 线路中尝试了器件 TPD1E04U04、并将多个接地端连接到 LCD 背面板。 但它再次失败、同时出现接触放电和空气放电。

    示例2:在我们尝试 移除 ESD 二极管并断开 GND 点的其他示例中也是如此。 这一次、至少我们能够在接触放电(+/-4kV)(应用于 Type C 连接器附近)上通过测试时看到更好的结果。 但在 LCD 显示屏侧应用空气放电(+/- 4KV、+/- 8KV)时、LCD 再次出现故障。

    样片1:我们再次尝试使用样片1、方法是移除 ESD 二极管并断开 GND 点以进行交叉检查、接触放电通过、但空气放电失败。

    请建议 是否有其他解决方案或故障原因。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cameron

    是的、我仅尝试使用 TPD1E04U04

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、
    我认为某些线路上存在耦合、会导致下游器件进入未知状态。
    您是否撞到接地层? 这看起来像接地反弹、因为当您重新启动时、它会返回到原始状态而不会损坏。 您是否有展示设计以及将这些测试应用到何处的原理图或布局?

    此致、
    Cameron