主题中讨论的其他器件: TPD1E04U04
您好!
由于我们的 LCD 出现故障、即使 在 LCD 的 mipi 线路上安装了 TPD1E1B04二极管、并且还安装了 Type C 输入连接器(数据线路)、并且 LCD 背面板接地至 ESD GND、任何主体是否可以建议进行更改?
- USB Type C 电源连接器上的接触放电测试(+/-2 &+/- 4KV) :显示屏在 +/- 4KV 处完全空白(背光在那里)。 但这将被视为 C 型设备(故障),因为人类的干预在那里。
- 空气放电 测试 (+/- 4KV 和 +/-8KV) : 显示屏变为挂起状态,音频正在播放, 有时 会完全空白 (背光在那里),当重复使用 +/- 4KV 时。
- 在+/- 8KV 测试时、观察到显示屏变色以及分屏 、并且正在播放音频。 重新引导后,系统恢复正常状态。 但这将被视为 C 型设备(故障),因为人类的干预在那里。
最初,我们检查了 ESD 二极管没有安装,然后检查了二极管是否安装,但结果在上述两种情况下似乎是相同的。 请告诉我们是否需要进行任何更改、以便通过测试
此致、
Akshay