This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:TLK10034 -DS100MB203数据链路不工作

Guru**** 2943380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693813/tlk10034-tlk10034--ds100mb203-data-link-not-working

器件型号:TLK10034
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

您好!

下图显示了我们设计中的数据流路径:

处理器<---- >TLK10034<--- >DS100MB203 >切换

                           XAUI                      10GBaseKR                   10GBaseKR   



我们需要的配置如下:

  • XAUI 至10GBaseKR 模式下的 TLK10034
  • DS100MB203 AS 10GBaseKR MUX (通过 SMBus 配置)


但在板载电源上、数据链路无法正常工作。

我们能够分别通过 MXSMI 和 I2C 访问器件 TLK10034和 DS100MB203的寄存器。


我们已经验证了以下内容:

  • 这些器件复位结束。
  • TLK10034的时钟正确。
  • DS100MB203的引脚 ensmb (引脚编号:48)和 MODE (引脚编号:21)为高电平。

DS100MB203的输入电压为3.3V。

我们有以下问题:

  1. 配置中是否存在任何故障?
  2. 我们是否必须配置 TLK10034的任何特定寄存器?(ST 引脚上有一个下拉电阻器、用于将器件置于10GBase KR 中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    随附的是 TLK10034不同模式的启动过程。  它显示了需要配置哪些寄存器。

    此致、

    相位

    e2e.ti.com/.../tlk10034_5F00_BringupProcedures.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、
    感谢你的答复。
    我们尝试测试了共享文档中提到的器件。
    我们观察到、在10GBASE-KR 模式下、器件未通过自动协商。 TLK10034的寄存器30.15在不同的时间返回不同的值。 读取的值为0x1803、0x3003和1003。

    我们尝试通过将交换机配置为1G 模式来发送1G 流量、然后自动协商完成、链路启动。寄存器30.15值是一致的。读取的值是0x1C03。

    是否需要除 ST、MODE_SEL、PRBSEN 和 REFCLK_SEL 以外的任何其他设置?(这些设置已经过验证、与启动文档中提到的设置相同。


    器件无法完成自动协商的原因可能是什么?

    TIA、
    Ashitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ashitha、

    信号完整性问题可能会降低10G 模式下的性能、但不足以降低1G 模式下的性能。 请检查电路板/设置上的信号完整性、也可以尝试不同的去加重和/或均衡器设置。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到你与李承烨就这一问题进行了单独的讨论。 这是否解决了您的问题? 如果没有、您是否按照我在上面的建议查看过信号完整性?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢你的答复。

    问题已解决。 没有 SI 问题。

    使用最佳的 EQ 和 DEM 值时、链路工作正常。

    谢谢、

    Ashitha