请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10034 主题中讨论的其他器件: DS100MB203
您好!
下图显示了我们设计中的数据流路径:
处理器<---- >TLK10034<--- >DS100MB203 >切换
XAUI 10GBaseKR 10GBaseKR
我们需要的配置如下:
- XAUI 至10GBaseKR 模式下的 TLK10034
- DS100MB203 AS 10GBaseKR MUX (通过 SMBus 配置)
但在板载电源上、数据链路无法正常工作。
我们能够分别通过 MXSMI 和 I2C 访问器件 TLK10034和 DS100MB203的寄存器。
我们已经验证了以下内容:
- 这些器件复位结束。
- TLK10034的时钟正确。
- DS100MB203的引脚 ensmb (引脚编号:48)和 MODE (引脚编号:21)为高电平。
DS100MB203的输入电压为3.3V。
我们有以下问题:
- 配置中是否存在任何故障?
- 我们是否必须配置 TLK10034的任何特定寄存器?(ST 引脚上有一个下拉电阻器、用于将器件置于10GBase KR 中)