大家好、我对 DP83867有一些问题
1)
现在我正在阅读以下应用手册“工厂自动化中的延迟(SNLA240)”。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snla240/snla240.pdf
本应用手册介绍了以下位字段、以最大程度地降低延迟。
RGMII_RX_Half_FULL_THR
RGMII_TX_HALF_FUL_THR
RGMII_AF_BYPASS_EN
LOW_RETAIN_10_100_EN
FAST_RX_DV
但是,现在客户遇到了一些问题(我要求提供更多详细信息),这些问题似乎是由这些位的配置引起的。
那么、您能否通过更改这些位来告诉我任何其他影响? 尤其是、我想知道任何负面影响。
2)
当通过更改 RGMII_RX_Half_FULL_THR 和 RGMII_TX_Half_FULL_THR 更改 FIFO 阈值时、
这只会更改阈值,而不会更改 FIFO 深度本身。 对吧?
3)
当 FIFO 已满时、如何停止与 MAC 端和 MDI 端的数据通信?
此致、
OBA