尊敬的 TI:
如何确定 RS485接收器中的电阻器?及其功率和值?
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
如何确定 RS485接收器中的电阻器?及其功率和值?
此致、
弗兰克
您好、Frank、
RS-485总线上的终端电阻器应与布线特性阻抗值匹配、该阻抗值通常为120欧姆。 在总线上有两个端接将在总线上产生一个60欧姆的负载、这是典型的情况。
正常运行时、RS-485驱动器将在总线线路上驱动最大5V 的差分信号、从而产生 P=V^2/R 功率耗散值25/120 = 208mW。
因此、0.25W 额定电阻器可用于正常运行;但是、在总线故障情况下、功率耗散可能会上升到更高的水平。 如果一个总线引脚短接至-7V、另一个总线引脚短接至+12V、则会发生最坏的故障情况。 在这些极端的电压条件下、功率耗散可能会上升到19*19/120=3W。
在3W 端接电阻器的选择非常极端。 通常、系统设计人员会选择总线故障条件和额定功率较低的电阻器之间的折衷。 如果您选择单独防止单个引脚短接至-7V 或+12V、则可以选择0.5W 至1.5W 范围内的电阻器。
此信息是否有用? 如果我能回答您的任何其他问题、请告诉我。
此致、
Max Megee