This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485端子电阻选择

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693142/rs485-terminal-resistor-select

尊敬的 TI:

如何确定 RS485接收器中的电阻器?及其功率和值?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    RS-485总线上的终端电阻器应与布线特性阻抗值匹配、该阻抗值通常为120欧姆。  在总线上有两个端接将在总线上产生一个60欧姆的负载、这是典型的情况。   

    正常运行时、RS-485驱动器将在总线线路上驱动最大5V 的差分信号、从而产生 P=V^2/R 功率耗散值25/120 = 208mW。   

    因此、0.25W 额定电阻器可用于正常运行;但是、在总线故障情况下、功率耗散可能会上升到更高的水平。  如果一个总线引脚短接至-7V、另一个总线引脚短接至+12V、则会发生最坏的故障情况。  在这些极端的电压条件下、功率耗散可能会上升到19*19/120=3W。

    在3W 端接电阻器的选择非常极端。  通常、系统设计人员会选择总线故障条件和额定功率较低的电阻器之间的折衷。  如果您选择单独防止单个引脚短接至-7V 或+12V、则可以选择0.5W 至1.5W 范围内的电阻器。   

    此信息是否有用?  如果我能回答您的任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MAX、
    非常感谢。您能给我一些典型的 RS485应用电路来了解您的精彩重播吗?我想知道总线引脚为什么会短接到-7V、这是如何发生的?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    RS-485接口的优势之一 是能够远距离传输数据、节点之间的接地电势差(GPD)较大。  这就是 RS-485标准指定在-7V 至15V 共模范围内运行的收发器的原因。  如果其中一条总线对地短路或对电源短路、则此共模电压短路可能会导致振幅较大的故障条件。  我在下面所附的图提供了一些有关适当接地技术的建议、以在 GPD 为高电平时减少接地环路电流。  我在此介绍一下、只是为了展示接地电位差如何导致 RS-485中的更高电压故障条件。

    这有道理吗?

    此致、

    最大