Other Parts Discussed in Thread: TLK10232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10232
大家好、
如您所知,TLK10232中有2个端口。
我知道 TLK10232是一个需要重新配置的器件。
我要将以下地址、数据写入两个端口。
*通过将1'b0写入0x07.0000位12来禁用自动协商
*通过将16'h0000写入0x01.0096来禁用链路训练
*将16'h03FF 写入0x1E.8020
*将 HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101
*clkpll cfg
*通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位
我想确认向 TLK10232发送 RESET 命令的时序。
(复位命令:通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位)
情况1:设置端口寄存器,然后为端口发送复位命令。 设置 B 端口寄存器、然后为 B 端口发送复位命令。
情况2:设置端口寄存器并设置 B 端口寄存 器、然后向端口和 B 端口发送复位命令。
哪一个更好?
初始化或数据传输是否有问题?
此致、
吉志弘