This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:初始化

Guru**** 2931130 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694167/tlk10232-initialization

器件型号:TLK10232

 

大家好、

 

如您所知,TLK10232中有2个端口。

我知道 TLK10232是一个需要重新配置的器件。  

我要将以下地址、数据写入两个端口。

*通过将1'b0写入0x07.0000位12来禁用自动协商

*通过将16'h0000写入0x01.0096来禁用链路训练

*将16'h03FF 写入0x1E.8020

*将 HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101

*clkpll cfg

*通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位

我想确认向 TLK10232发送 RESET 命令的时序。

 

  (复位命令:通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位)

 

 情况1:设置端口寄存器,然后为端口发送复位命令。 设置 B 端口寄存器、然后为 B 端口发送复位命令。

 情况2:设置端口寄存器并设置 B 端口寄存  器、然后向端口和 B 端口发送复位命令。

 

 哪一个更好?

 初始化或数据传输是否有问题?  

 

此致、

吉志弘


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    我认为、由于通道 A 和通道 B 是独立的、因此上述情况1和情况2是相同的。 我将尝试确认并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    情况2实际上更好;最好执行所有配置、然后执行数据路径重置。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我会将此建议传达给客户。