This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693679/tps65981-tps65981

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS2546

我们正在进行 TPS65981设计。 是否有办法配置 TPS65981固件,使 Apple 产品消耗的功率比默认的 USB3.0传统 (5V/0.9A)高? 我们的苹果产品通过 USB Type C 连接到 Apple 的 Apple 闪电电缆连接到 TPS65981控制器。 已尝试使用 BC1.2等不同的设置、但这不会改变行为。 其他支持 USB PD 的器件在连接到 TPS65981的更高电流和电压曲线下工作正常。 Apple 公司出售自己的 USB Type-C PD 充电器、这些充电器具有用于高功率充电的雷击电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    遗憾的是、TPS65981只能支持符合 BC1.2标准的充电模式。 Apple 有自己的专有充电模式、与 BC1.2规范不一致。 我们拥有的某些符合 BC1.2标准的产品、例如 TPS2546、考虑到了这一点、并且能够支持 Apple 充电模式。 但是、TPS65981不是这些器件之一。

    如果您想支持苹果充电、那么这个问题实际上只有一个解决方案、那就是采用外部 BC1.2、例如 TPS2546。 如果您想沿着这条路走、请告诉我、我可以为您推荐一些设计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 如果您的问题得到了解答、请单击此选项解决了我的问题