https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693679/tps65981-tps65981
器件型号:TPS65981主题中讨论的其他器件: TPS2546
我们正在进行 TPS65981设计。 是否有办法配置 TPS65981固件,使 Apple 产品消耗的功率比默认的 USB3.0传统 (5V/0.9A)高? 我们的苹果产品通过 USB Type C 连接到 Apple 的 Apple 闪电电缆连接到 TPS65981控制器。 已尝试使用 BC1.2等不同的设置、但这不会改变行为。 其他支持 USB PD 的器件在连接到 TPS65981的更高电流和电压曲线下工作正常。 Apple 公司出售自己的 USB Type-C PD 充电器、这些充电器具有用于高功率充电的雷击电缆。