Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690894/dp83848k-design
器件型号:DP83848K尊敬的 TI 工程师:
我有一个服务请求、客户询问以下问题。 您能否为客户提供一些答案?
客户的请求;
“我正在使用 DP83848K 以太网收发器接口和 MCIMX6U6AVM08AB 处理器。
1.为我的应用程序选择的模式为 MII。 以太网收发器的时钟为25MHz、可由时钟或振荡器提供。
我的问题是 、以太网收发器的25MHz 频率是否可以来自处理器中生成的时钟? 可以用吗?
2.希望 Rbias 电阻器用于设置临界偏置电流。 在我的设计中,我使用了带集成变压器的 RJ45连接器(J0011D21BNL)。 推荐的电阻器和电容器用于 TPI 网络
请说明如何计算功耗? 如何计算信通技术
我的设计在 PHY 和 RJ45之间使用了外部 PI 和 RC 滤波器。 是否建议 将其用于滤波?
其他问题;
在数据表中、最大功耗为264mW。 Idd10电流为92mA (典型值)。 VDD 为3.3V。 计算得出的功率为303.6mW,超出了数据表的限制。 如何计算最大功率? "
谢谢你。
此致、