This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690894/dp83848k-design

器件型号:DP83848K

尊敬的 TI 工程师:

我有一个服务请求、客户询问以下问题。 您能否为客户提供一些答案?

客户的请求;

“我正在使用 DP83848K 以太网收发器接口和 MCIMX6U6AVM08AB 处理器。

1.为我的应用程序选择的模式为 MII。 以太网收发器的时钟为25MHz、可由时钟或振荡器提供。

我的问题是 、以太网收发器的25MHz 频率是否可以来自处理器中生成的时钟? 可以用吗?

2.希望 Rbias 电阻器用于设置临界偏置电流。 在我的设计中,我使用了带集成变压器的 RJ45连接器(J0011D21BNL)。 推荐的电阻器和电容器用于 TPI 网络

请说明如何计算功耗? 如何计算信通技术

我的设计在 PHY 和 RJ45之间使用了外部 PI 和 RC 滤波器。 是否建议 将其用于滤波?

其他问题;

在数据表中、最大功耗为264mW。 Idd10电流为92mA (典型值)。 VDD 为3.3V。 计算得出的功率为303.6mW,超出了数据表的限制。 如何计算最大功率? "

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    a1)您可以从处理器获取时钟、只要它没有过多的抖动即可。 请咨询处理器团队、了解他们之前是否已成功将其输出时钟与 PHY 结合使用。 DS 中包含 DP83848时钟要求。

    A2)在 PHY 和 CT 上都有功耗。 请查看此应用手册:  

    A3)请发送原理图、我们可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到以下原理图的屏幕截图。

    使用了一些 RC 组合和 Pi LC 滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    考虑到应用手册中的最坏情况、100Base-T 模式下的最大功耗为337.8mW。 数据表显示最大功耗仅为264mW。 请阐明数据表中的功率耗散是针对最坏情况还是基线进行额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gayathri、

    应用手册正确。 DS 的 ROC 部分不应存在最大额定功率。
    很抱歉造成混淆。

    对于 π 型滤波器、请确保其为低通、拐点在10MHz 左右。
    在10Mbps 运行时、信令为曼彻斯特、频率为10MHz。
    在100Mbps 运行时、信令为 MLT3、频率为125MHz。