This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:SDAB/SCLB 下降沿的阶跃电压

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9517, TCA9801, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708255/tca9803-step-voltage-in-sdab-sclb-falling-edge

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9517TCA9801TCA9800

大家好、团队、

我有一个有关 TCA9803的问题可能需要您的帮助。

客户的应用如下所示。 主器件是 NXP LS1046A CPU、从器件是 EEPROM。

在测试中、我们发现 SDAB 和 SCLB 下降沿中有700~800mV/100ns 的电压阶跃、如下所示。 是由器件内部电流源引起的吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    这很奇怪。 我最初的想法是、在最初的100ns 内、可能是主 FET 未完全导通。 如果这部分导通阻抗最终为200欧姆、则电流源可能会驱动该电压。

    这种情况发生的频率如何? 您的所有电路板是否都表现出这种行为、还是仅仅表现出几种行为?
    为了帮助缩小可能性、您可以尝试将 TCA9803替换为 TCA9517 (B 侧朝向主器件、因此 SVO 不会干扰)、并在 B 侧添加上拉电阻器。 如果该步骤仍然出现、则更有可能是电流源导致的。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我 将端部电阻器更改为200欧姆时、阶跃不窄 、但  在我将 TCA9803替换为 PCA9617后 、下降沿上没有阶跃。波形如下。

    PCA9617/SCLB/下降沿

    PCA9617/SCLB/上升沿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    此响应对于 PCA9617来说是正确的。 500mV 的静态电压偏移(SVO)可以清楚地看到。

    关于 TCA9803上的阶跃、这可能是器件 B 侧的上拉电阻器或可能具有 SVO 的另一个缓冲器引起的。 该总线上是否有任何上拉电阻器或其他器件(可能是远端带有上拉电阻器的开关)?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    PORTB 没有上拉电阻器

    我们再次尝试了 TCA9800/TCA9801两款器件。 与波形相比、步进看起来是由 PORTB 的不同电流源大小引起的。   TCA9800/TCA9801的边沿是单调的

    TCA9800/SCLB/下降沿

    TCA9801/SCLB/下降沿

    不过、TCA9800器件的 SCL&SDA 上升沿仍有一小步、这有助于我了解原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user4179467,

    我想确认、您是否检查了您的主器件是否有内部上拉电阻器?

    如果不确定、可以通过一种方法来测试这一点、即将 PCA9617重新放置在电路板上、尝试进行通信、但不要安装 B 侧上拉电阻器。 当您在 SDA/SCL 上拉低时、如果信号在拉低后被拉回高电平、则器件具有内部上拉电阻。 如果器件保持低电平、则器件没有内部上拉电阻。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    我确定主器  件没有内部上拉电阻器、我移除 SCL/SDA 的上拉电阻器使引脚悬空、然后发送数据、检测到信号保持不变并保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,user4179467,

    我相信我们已通过电子邮件将此讨论离线、并已发回一条消息询问测试设置、但尚未听到。 (几周前)

    谢谢、
    -Bobby