Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 尊敬的团队:
应用是平板电脑。 我的客户希望使用 USB 笔驱动器通过 TUSB9261启动系统。
但是、由于系统认为 TUSB9261是 USB 大容量存储设备、因此它尝试从 TUSB9261而不是 USB 笔驱动器启动。 因此系统无法从 USB 笔驱动器启动。
我是否可以知道 TUSB9261为什么报告它是 USB 大容量存储设备? 它是正确的器件类型吗?
如果不是、正确的器件类型是什么?