This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261被识别为 USB 大容量存储

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693194/tusb9261-tusb9261-be-recognized-as-usb-mass-storage

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

应用是平板电脑。 我的客户希望使用 USB 笔驱动器通过 TUSB9261启动系统。

但是、由于系统认为 TUSB9261是 USB 大容量存储设备、因此它尝试从 TUSB9261而不是 USB 笔驱动器启动。 因此系统无法从 USB 笔驱动器启动。

我是否可以知道 TUSB9261为什么报告它是 USB 大容量存储设备? 它是正确的器件类型吗?

如果不是、正确的器件类型是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不确定我是否理解您的问题。  TUSB9261是 USB 转 SATA 桥接器、应作为大容量存储设备、因此行为正确。  由于触控笔驱动器和 TUSB9261都是 USB 大容量存储设备、因此需要在可能的情况下手动选择引导设备。

    此致、

    Brian