This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:DS80PCI810均衡器设置?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693079/ds80pci810-ds80pci810-equalizer-setting

器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件: DS80PCI102

设计。

DS80PCI810产品正在考虑中。

我们将查看以下配置。

我们需要将 PCIe 信号扩展约400mm。

DS80PCI102的数据表中有一 种与均衡器相关的设置方法(数据表13页 、表2)。 均衡器设置)

我想知道如何在 DS80PCI810中设置均衡器的长度。

最佳设置是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    表2第13页的设置基于 PCB 材料的插入损耗或损耗特性。 因此、您可以尝试每种设置、并使用提供最佳眼图张开度的设置(具有最高水平和垂直张开度的眼图)。 如果您没有用于检查眼图张开度的高速示波器、则可以使用为整个系统提供最佳位误差的设置。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。

    DS80PCI810应应用于电缆从顶部经过的位置、PCB 布局应设计为120mm。
    我需要一个布局和硬件设计指南文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    DS80PCI810数据表第10节中为 IC 和进出电路板走线提供了布局和设计建议。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我建议使用 数据表中的 EQ 等级3和 VOD 等级4。  此组合应能很好地响应您的通道设置和描述。

    除数据表外、DS80PCI810用户手册还提供了其他信息。  从原理图-布局角度来看、我们的主要建议是。

    1.在高速 IO 下直接使用 GND 释放

    2.在交流耦合电容器正下方使用 GND 释放槽。

    3.按照 数据表中的说明对 DS80PCI810进行去耦  

    4.允许原理图中的 EQ 和 VOD BOM 选项。

    此致、

    Lee