Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI810 主题中讨论的其他器件: DS80PCI102
设计。
DS80PCI810产品正在考虑中。
我们将查看以下配置。
我们需要将 PCIe 信号扩展约400mm。
DS80PCI102的数据表中有一 种与均衡器相关的设置方法(数据表13页 、表2)。 均衡器设置)
我想知道如何在 DS80PCI810中设置均衡器的长度。
最佳设置是什么?
谢谢你