请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 大家好、
在我们的设计中,我们使用的是 USB 集线器(TUSB4020BIPHP ),集线器具有两个下行端口一个端口连接到微控制器 ,一个端口连接到外部 USB 接口。
问题:如果我将 USB-RS232 (USB)连接到外部 USB 接口端口主端口,则会重新讨论为什么?
为供您参考、我随附了 schematicse2e.ti.com/.../1072.USB-HUB.pdf
谢谢、
Siva
PH:9676754920