This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如果我将 USB-RS232 (USB)电缆连接到 USB 集线器、则端口主端口断开连接

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712004/tusb4020bi-if-i-connect-usb-rs232-usb-cable-to-usb-hub-down-port-main-port-is-disconnecting

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

在我们的设计中,我们使用的是 USB 集线器(TUSB4020BIPHP ),集线器具有两个下行端口一个端口连接到微控制器 ,一个端口连接到外部 USB 接口。

问题:如果我将 USB-RS232 (USB)连接到外部 USB 接口端口主端口,则会重新讨论为什么?

为供您参考、我随附了 schematicse2e.ti.com/.../1072.USB-HUB.pdf

谢谢、

Siva

PH:9676754920

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    您能否提供有关一切连接方式的一些说明(例如方框图)? 此外、这是否仅发生在 USB-RS232上、或者其他器件是否也不起作用? 能否提供设备管理器中显示的设备?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

     查看下面的膨胀图  

    2、这种情况只发生在 USB-RS232上、其他设备是否也不起作用?  

      是的 这是 USB-RS232所能实现的  

    3.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请留一些.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、

    您的意思是、当您将 RS-232器件连接到外部端口时、MCU 会得到 USB 复位吗? 这是由 USB 主机驱动程序引起的、而不是 TUSB4020B。

    您能否确认将其他设备连接到外部端口是否也会导致主端口复位?
    复位后主端口是否继续工作?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、当您将 RS-232器件连接到外部端口时、MCU 会得到 USB 复位吗?

      是的

    2. 这是由 USB 主机驱动程序引起的、而不是 TUSB4020B。

     主机驱动程序是指(默认情况下为笔记本电脑驱动程序),或者我们正在安装 USB 集线器驱动程序(由 TI 提供)。

    3.您能否确认将其它设备连接到外部端口是否也会导致主端口复位?

      否

    复位后主端口是否继续工作?

     不可以、如果我们断开电缆并连接它就可以正常工作  

    谢谢、

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    将 RS-232连接到 TUSB4020B 后、您是否可以发送设备管理器外观的屏幕截图? 如果 RS-232非法发送 SE1总线状态、它可能会将集线器置于编程模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与大家分享