我们使用外部 MOSFET 来支持20V/5A、但我对 OCP 测试有一些疑问、如下所示:
什么是过流超时设置? 有图形描述吗?
2. GUI 可以设置超时设置,您是否可以建议进行正确设置?
据我所知、TPS65983将控制外部 MOSFET、以在发生 OCP 时限制输出电流、但 MOSFET 在此期间会产生较大的功率耗散(烧毁风险)。
如何根据过流超时设置选择合适的 MOSFET?
4.TPS65983不知道外部 MOSFET 状态(例如 热量)、如何确保 MOSFET 不会烧毁?
使用电气负载时、是否应使用 CC 或 CR 模式进行 OCP 测试?