This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:外部 MOSFET OCP 测试

Guru**** 2540500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691731/tps65983b-external-mosfet-ocp-test

器件型号:TPS65983B

我们使用外部 MOSFET 来支持20V/5A、但我对 OCP 测试有一些疑问、如下所示:

什么是过流超时设置? 有图形描述吗?

2. GUI 可以设置超时设置,您是否可以建议进行正确设置?

据我所知、TPS65983将控制外部 MOSFET、以在发生 OCP 时限制输出电流、但 MOSFET 在此期间会产生较大的功率耗散(烧毁风险)。

  如何根据过流超时设置选择合适的 MOSFET?

4.TPS65983不知道外部 MOSFET 状态(例如 热量)、如何确保 MOSFET 不会烧毁?

使用电气负载时、是否应使用 CC 或 CR 模式进行 OCP 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    欢迎来到 E2E 世界。

    您可以参阅应用手册 《TPS6598x OCP 机制和编程指南》、它将有助于了解 OCP 响应并进行测试。

    对于外部电源路径过流超时周期、我们建议 GUI 中的最小值为640us、对于 TPS65983而言。

    TPS65983可感应外部电源路径上的电流、正确的做法是它无法检测外部 MOSFET 的热量、因此您可能需要根据最大电流和过流超时周期选择具有更高 SOA 的 MOSFET。

    如果对您的问题有帮助并解决了、请选择 "已解决我的问题"   

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们进行输出短路测试、过流超时机制是否仍要执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    OCP 机制无法执行短路测试、因为 TPS65983B 内的短路保护电路和过流保护电路是不同的。 但短路保护的响应时间远短于 OCP。

    如需更多信息、请参阅第9.3.3.9节和9.3.3.10节、外部电源路径的 OCP 和短路保护与 PP_HV 相似。

    如果对您的问题有帮助并解决了、请选择 "已解决我的问题"   

    此致、

    Hao