请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 HIL、
我使用 驱动器 UCC21520ADW 来驱动 PWM 控制器中的 GaN FET。
PWM 控制器
Vgate 高电平:10.5V
灌电流=5mA 时、Vgate 低电平:1.5V (最大值)
UCC21520ADW:
VIH:1.6V (最小值)
VIL:0.8V (最小值)
PWM 控制器开关频率:1MHz
灌电流将流向 PWM 控制器的电流是多少?
UCC21520ADW 还具有200k 欧姆的内部下拉电阻、足以灌入电流吗?
提前感谢、
Selvam。