This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:用于 PWM 控制器的 VIL 接口

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712950/ucc21520-vil-interface-with-the-pwm-controller

器件型号:UCC21520

HIL、

我使用 驱动器 UCC21520ADW 来驱动 PWM 控制器中的 GaN FET。
PWM 控制器
Vgate 高电平:10.5V
灌电流=5mA 时、Vgate 低电平:1.5V (最大值)
UCC21520ADW:
VIH:1.6V (最小值)
VIL:0.8V (最小值)

 PWM 控制器开关频率:1MHz

灌电流将流向 PWM 控制器的电流是多少?

UCC21520ADW 还具有200k 欧姆的内部下拉电阻、足以灌入电流吗?

提前感谢、

Selvam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvam、

    遗憾的是、我认为这两个 IC 不能在表面上使用。 正如您突出显示的、逻辑低电平信号在两个器件之间不兼容。

    抱歉、我们没有指定器件的 IIL、但我估计它的电流为10-15 uA。 根据您使用的 PWM 控制器的架构、它可能能够以如此小的负载将输出拉至0.8V。

    您能否共享 PWM 控制器的 p/n?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Don 的回应。
    在 PWM 控制器中、对于5mA 的灌电流、电压=1.5V (最大值)。
    假设我的 PWM 控制器不会灌入电流、即仅开路以实现低输出。
    在 UCC21520中、它有一个200K 欧姆的内部下拉电阻器、足以灌入其 IIL 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM 控制器器件型号:ICE2HS01G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvam、

    很抱歉、我刚意识到我没有回复您。

    我查看了控制器。 它旨在直接驱动 FET、因此它们的规格是针对这种情况而设计的。 我假设该器件可以与我们的器件配合使用、但您必须向 Infineon 咨询、我不知道其 IC 的内部结构。

    更糟糕的情况是、您可以使用电平转换器电路使这两个器件协同工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我!