This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:TMDS 信号反向至 IC Vdd

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689897/hd3ss215-tmds-signal-reverse-to-ic-vdd

器件型号:HD3SS215

我捕获了波形并粘贴了昨天在手机上讨论过的 HDMI 电路

我捕获的波形仅具有与 HDMI 电视的 TMDS 差分信号连接。

其他信号通过移除串行电阻跳线断开连接。

当系统板没有电源且 HDMI 输出端口连接电视时、捕获下面的第一个波形。

您可以看到3.3V 网络上的泄漏功率。

当系统主板不带电源且 HDMI 输出端立即拔下 HDMI 电视电缆时、将捕获下面的第二个波形。 您可以看到3.3V 上的泄漏电流会立即下降

(黄色为3.3V 电源;青色为 TMDS 信号)

1。

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermes、

    我们目前正在处理您的问题、并将尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hermes、

    在查看原理图和信息后、我们认为通过 HD3SS215的非失效防护引脚存在反向电源问题。 如果 HPD 连接到源端的5V、则可能会通过主数据通道发生这种情况。 什么是 AON_5.0V? 这可能会导致通过 SDA 和 SCL 引脚(例如 DDC B 和 C)反向供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    什么是无失效防护引脚? 您能解释得更多吗?

    AON_5.0V 是始终开启的系统5V。

    客户解决方案、但与您的命令有所不同。

    这是可以的吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermes、

    无失效防护引脚是器件处于关断模式时不能具有高电压的器件引脚。 这是一个可能导致器件电源泄漏的引脚、从而导致您看到的问题。  

    A_ON5.0V 与 HDMI 电缆无关、这意味着即使在 HDMI 输出电缆断开连接时、A_ON5.0V 也将保持开启状态、这是正确的吗?