Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 您好!
配置数据表图7时、上电或断电是否会出现故障情况?
VREF2引脚电容器充电和放电由于时间常数为200kOhm 和电容器值而延迟。
当发生 VREF2关闭持续时间非常短的下电上电时、由于这个时间常数、VREF2电容器可能仍然有电压。
在这种情况下、VREF1侧条件未定义、但 PCA9306是否处于故障状态?
有些器件定义了 POR 的电源周期要求。 例如、下一次加电应在电源电压低于0.5V 时完成。 我想确认、在施加中等电源电压的下电上电后 PCA9306是否不会下降不稳定状态。
此致、
渡边俊弘