This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:是否存在下降故障?

Guru**** 2764825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713698/pca9306-is-there-a-condition-falling-malfunction

器件型号:PCA9306

您好!

配置数据表图7时、上电或断电是否会出现故障情况?

VREF2引脚电容器充电和放电由于时间常数为200kOhm 和电容器值而延迟。

当发生 VREF2关闭持续时间非常短的下电上电时、由于这个时间常数、VREF2电容器可能仍然有电压。

在这种情况下、VREF1侧条件未定义、但 PCA9306是否处于故障状态?

有些器件定义了 POR 的电源周期要求。 例如、下一次加电应在电源电压低于0.5V 时完成。 我想确认、在施加中等电源电压的下电上电后 PCA9306是否不会下降不稳定状态。

此致、

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,寿广三,

    "在这种情况下、VREF1侧条件未定义、但 PCA9306是否处于故障状态?"

    您需要确保 Vref1在 Vref2之前通电、否则器件将建立一个更高的基准电压并导致1侧和2侧之间的路径为低阻抗。 如果 Vcc1为 GND、则内部开关将关闭并导致 SDA/SCL 上出现分压器。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobbi-San、您好!
    我认为这个操作是 PCA9306正常工作、因为器件是使能的并且 Vref1侧逻辑低电平。
    我们能不能认为 PCA9306是 MOSFET 开关、因此 PCA9306不会成为异常模式? 我们需要注意到、当发生 VREF1 < VREF2条件时、VREF2端变为低电平、这只是限制吗?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,寿广三,

    "我们能不能认为 PCA9306是 MOSFET 开关、因此 PCA9306不会成为异常模式?"
    是的、您可以通过这种方式来考虑它。

    "我们需要注意到、当发生 VREF1 < VREF2条件时、VREF2端变为低电平、这只是限制吗?"
    如果您在图7中使用配置、则电源定序的唯一要求是 Vref2之前 Vref1打开。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobbi-San、您好!
    感谢您的回答。
    客户想知道我们如何确定 VREF2引脚的电容值。 他认为、如果我们可以等到电容值充满电后再开始通信、那么增大该电容值就没有问题。 您是否同意他的想法?
    不过、我认为最好使用建议值100pF。
    此致、
    渡边敏里奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    "他认为、如果我们可以等到电容值充满电后再开始通信、那么增大该电容值就没有问题。 你是否同意他的想法。"
    -他可以这样做,将另一个电容器与建议的100pF 并联可以工作。 只要他等待 Vref2充满电、然后再开始 I2C 通信、就可以了。

    谢谢、
    -Bobby