This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:LVDS 至3.3V PECL

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690451/sn65lvdt101-lvds-to-3-3v-pecl

器件型号:SN65LVDT101

降级器、

我们的客户有关于 SN65LVDT101的一些问题。   在他的应用中、SN65LVDT101连接到 MC100EP195 (ON Semiconductor)、这是一个3.3V ECL 可编程延迟芯片。 原理图如下:

1.3V 由 LDO 供电、LDO 可提供的最大电流为200mA。 虽然客户测量了1.3V 点的电压、但其值为2.7V 而非1.3V、  SN65LVDT101的输出电压摆幅也不正确。  然后、他移除了两个50欧姆端接电阻器、再次检测到 LDO 的输出为1.3、这是正确的。 他使用源电压替代 LDO、输出电压摆幅也不正确。  

然后他尝试了另一种方法戴 维南终端。 此时输出电压摆幅正确。

我知道 戴维南终端基于标准 LVPECL 终端、但为什么标准 LVPECL 终端在此应用中无法正常工作?  

欢迎提出任何意见或建议。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您说客户测量了1.3V 点的电压时、您的意思是什么、它的值是2.7V? 它需要为1.3V 才能工作。 这2个电路应该是等效的、并且应该都工作。 1.3V 电源的连接方式及其接地基准可能会出现问题。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢你的帮助。

    我对 LVPECL 的机制不是很清楚、我想确认一些问题。

    (1)。 我们的应用报告 SLLA120中介绍了 LVPECL 的输出级。 它表明"这对跟随器的发射器大约为 VCC–1.3V "、这是否意味着 A 点的电压是 VCC–1.3V? 为什么50欧姆电阻器的压降电压为0.7V?

    (2)。 如何构建 LVPECL 的输出摆幅电压?

    (3)。 LVPECL 的共模电压为2V。 当电流流经50欧姆电阻器时、电流的方向是什么?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、
    我相信您对 LDO 的问题是、它仅用于提供电流。 在此应用中、它需要灌入电流。 这就是为什么静脉端接能够保持正确的输出共模电压的原因。

    对于问题3、电流将从正流向负。 从输出端到 Vcc-2V 端接。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我现在明白了、感谢您的帮助。

    此致、

    Ricardo