请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD1E10B09 主题中讨论的其他器件: Strike、 MSP432P401R、 MSP430FR2433
您好!
我计划使用 TVS 二极管 TPD1E10B09来实现 ESD 浪涌保护。 一般惯例是 microUSB 的外缘连接到接地端、因此发生任何 ESD 冲击时、它将接地。 但在 TI MSP432P401R SimpleLink 微控制器 LaunchPad 开发套件原理图(USB 接口和电源部分)中、USB 的外壳未接地。 (附 PIC)。
1) 1)将外部外壳接地是否更有意义、将其连接到33 Ω 电阻器然后再连接到 TVS 二极管有何意义。 如果必须为 TVS 二极管提供 VBus、 那么什么是 需要将33欧姆电阻器接地?
2) 2)我正在研究 TI 提供的另一个参考图(MSP430FR2433 LaunchPad开发套件(MSP‑EXP430FR2433)),在此 USB 接口和电源部分,33K 欧姆电阻通过连接 microUSB 外壳接地。
3) 3)为什么在 VBus 和电源 IC 的路径中使用180欧姆电阻器。 它们可以直接连接、如果在 VBus 路径中连接180个电阻器有何意义。
此致、
餐前小吃