This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:TI 参考设计中的 MicoUSB 外壳未接地、ESD 保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691566/tpd1e10b09-micousb-outercasing-in-ti-reference-design-in-not-grounded-esd-protection

器件型号:TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件: StrikeMSP432P401RMSP430FR2433

您好!

我计划使用 TVS 二极管 TPD1E10B09来实现 ESD 浪涌保护。 一般惯例是 microUSB 的外缘连接到接地端、因此发生任何 ESD 冲击时、它将接地。 但在 TI  MSP432P401R SimpleLink 微控制器 LaunchPad 开发套件原理图(USB 接口和电源部分)中、USB 的外壳未接地。 (附 PIC)。  

1) 1)将外部外壳接地是否更有意义、将其连接到33 Ω 电阻器然后再连接到 TVS 二极管有何意义。 如果必须为 TVS 二极管提供 VBus、 那么什么是       需要将33欧姆电阻器接地?

2) 2)我正在研究 TI 提供的另一个参考图(MSP430FR2433 LaunchPadTm开发套件(MSP‑EXP430FR2433)),在此 USB 接口和电源部分,33K 欧姆电阻通过连接        microUSB 外壳接地。  

3) 3)为什么在 VBus 和电源 IC 的路径中使用180欧姆电阻器。 它们可以直接连接、如果在 VBus 路径中连接180个电阻器有何意义。  

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃
    我认为33Ohm 电阻器是为了确保接地比屏蔽层更稳定、从而减少对接地层的干扰。 屏蔽层比 GND 引脚本身更容易放电。
    L103不是电阻器、它是铁氧体磁珠、用作电感器来滤除 Vbus 引脚上的噪声。 它们在电源输入上非常常见。
    此致、
    Cameron