主题中讨论的其他器件: SN65DSI83、 DSI 调谐器
您好!
1、如何使 SN65DSI83和 SN65DSI84兼容?我们没有在寄存器中找到器件 ID。
2、屏幕分辨率是1920*720.我想使用双链路 LVDS.SoC 输出到 SN65DSI84的分辨率是1920*720.然后、SN65DSI84参数可以配置为960*720,双链路 LVDS.是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1、如何使 SN65DSI83和 SN65DSI84兼容?我们没有在寄存器中找到器件 ID。
2、屏幕分辨率是1920*720.我想使用双链路 LVDS.SoC 输出到 SN65DSI84的分辨率是1920*720.然后、SN65DSI84参数可以配置为960*720,双链路 LVDS.是这样吗?
你(们)好
E5寄存器读取的值为01。
我们设置的参数如下 所示、是我们之前使用的 SN65DSI83。我们仅测量单通道信号输出。
我们实际测量的 DSI 通道 A CLK 为282。因此我们填充它。除数我们选择6.LVDS 模式为双路。SN65DSI84没有任何输出。
以及如何使用测试模式。测试模式是否需要时钟输入?我们使用 FPD-Link DS90UB947和 DS90UB948测试模式只是正常。只有这个问题。该项目非常紧急、期待快速答复。
此致、
维氏
947&948测试模式:
您好、维氏女士、
1.您能否共享面板数据表? 我想确保您正确配置了 DSI 调谐器。
2、"我们实际测量了 DSI 通道 A CLK 为282、因此我们填充它。除数选择6。 LVDS 模式为双路"
请对此进行澄清。 它与您发布的屏幕截图不匹配。
3.数据表第14页介绍了测试图形生成。 您也可以只使用 DSI 调谐器在测试图形模式下进行配置。是的、测试图形需要时钟输入。
此致、
I.K.