This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:兼容和双链路 LVDS

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688818/sn65dsi84-compatible-and-dual-link-lvds

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83DSI 调谐器

您好!

1、如何使 SN65DSI83和 SN65DSI84兼容?我们没有在寄存器中找到器件 ID。

2、屏幕分辨率是1920*720.我想使用双链路 LVDS.SoC 输出到 SN65DSI84的分辨率是1920*720.然后、SN65DSI84参数可以配置为960*720,双链路 LVDS.是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    1.我不确定我是否理解这个问题。 您能否澄清“兼容”的含义? 这两个器件都是 DSI 至 LVDS 桥接器、但 sn65dsi83只是单通道 LVDS、而 sn65dsi84可以是双通道 LVDS。

    2.你是对的。 请使用 DSI 调谐器工具配置 CSR 设置:
    www.ti.com/.../DSI-TUNER

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 I.K.
    我认为 i2c 地址可以区分两个器件。
    另一个问题是、我设置 sn65dsi83我的配置 clk 没有错误。我设置相同的 clk、使用 sn65dsi84双通道输出、clk 错误。如何计算 clk?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    您能更具体地描述一下该错误吗? 什么是寄存器0xE5读取? (请在读取前通过向其写入0xFF 将其清除)。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    E5寄存器读取的值为01。
    我们设置的参数如下 所示、是我们之前使用的 SN65DSI83。我们仅测量单通道信号输出。

    我们实际测量的 DSI 通道 A CLK 为282。因此我们填充它。除数我们选择6.LVDS 模式为双路。SN65DSI84没有任何输出。

    以及如何使用测试模式。测试模式是否需要时钟输入?我们使用 FPD-Link DS90UB947和 DS90UB948测试模式只是正常。只有这个问题。该项目非常紧急、期待快速答复。

    此致、

    维氏

    947&948测试模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    1.您能否共享面板数据表? 我想确保您正确配置了 DSI 调谐器。

    2、"我们实际测量了 DSI 通道 A CLK 为282、因此我们填充它。除数选择6。 LVDS 模式为双路"

    请对此进行澄清。 它与您发布的屏幕截图不匹配。

    3.数据表第14页介绍了测试图形生成。 您也可以只使用 DSI 调谐器在测试图形模式下进行配置。是的、测试图形需要时钟输入。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发布的屏幕截图是 我们   之前使用的 SN65DSI83参数。我们尝试在  SN65DSI84中测试此参数。

    附件是 面板数据表。

    e2e.ti.com/.../_3E663A794F5CC4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    我认为这些参数不适用于该面板。 您需要配置该工具、使其与面板的规格(分辨率、消隐时间、频率、映射格式等)相匹配。 它还需要处于双 LVDS 模式。

    此致、
    I.K.