Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84-Q1 工具/软件:Linux
您好的团队:
我们使用 SN65DSI84-Q1将 DSI 转换为 LVDS、但它们无法锁定。
输入时钟来自处理器 Intel x86、频率约为277MHz。
寄存器转储如下所示、 您可以看到 E5是81。
2、 初始化序列:
3、原理图如下所示:
我们的设置是否有任何问题? 谢谢!