This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65DSI84-Q1:无锁定问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690926/linux-sn65dsi84-q1-no-lock-issue

器件型号:SN65DSI84-Q1

工具/软件:Linux

您好的团队:

我们使用 SN65DSI84-Q1将 DSI 转换为 LVDS、但它们无法锁定。

输入时钟来自处理器 Intel x86、频率约为277MHz。

寄存器转储如下所示、 您可以看到 E5是81。

2、 初始化序列:

3、原理图如下所示:

我们的设置是否有任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mingchuang、您好!

    此问题似乎与此主题相同: e2e.ti.com/.../691058

    让我们将其保持在该线程、然后关闭这个线程。

    此致、
    I.K.