This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:为1.8V AVD 轨供电

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690673/dp83822h-powering-the-1-8v-avd-rail

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TLV62568

团队、

我正在与一位客户合作、他在为 DP83822H AVD 1.8V 电源轨使用直流/直流或 LDO 之间进行争论。  我看到有一个使用 TL1693 LDO 的 TI 设计、但他们目前正在研究 TLV62568 DC/DC。  此器件是支持1.8V 电源轨要求的理想选择、还是存在噪声/纹波/调节方面的任何问题?  除了 AVD 轨的 Vin 范围之外、还有其他注意事项吗?

什么是支持3.3V 范围内的1.8V AVD 电源轨的合适小型直流/直流和 LDO 选项?   

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    LDO 和直流/直流都是不错的选择。 如果您担心纹波、我建议您在 AVD 和 VDDIO 线路上添加其他填充选项和铁氧体磁珠选项。

    从直流/直流 DS 可以看到大约20mV 的纹波。 这是相当低的、不应导致问题。