Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, DP83822H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 主题中讨论的其他器件:TLV62568、
团队、
我正在与一位客户合作、他在为 DP83822H AVD 1.8V 电源轨使用直流/直流或 LDO 之间进行争论。 我看到有一个使用 TL1693 LDO 的 TI 设计、但他们目前正在研究 TLV62568 DC/DC。 此器件是支持1.8V 电源轨要求的理想选择、还是存在噪声/纹波/调节方面的任何问题? 除了 AVD 轨的 Vin 范围之外、还有其他注意事项吗?
什么是支持3.3V 范围内的1.8V AVD 电源轨的合适小型直流/直流和 LDO 选项?
谢谢、
Tom