Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212-Q1 [ TUSB212-Q1 ] 一般问题
您好!
您能否帮助澄清我的客户关于 TUSB212-Q1的几个问题?
:
请告诉我 TUSB21x 系列是如何工作的?
据我了解 、器件会尝试检测其 HS 的信号上升/下降沿、然后尝试将电流注入"升压"上升/下降沿。
如果您有一份介绍操作基础知识的文档、我们将不胜感激。
:
如果我的理解是正确的、则更改 EQ 设置会更改注入电流。
您是否为每个 EQ 设置注入了电流值?
:
您是否具有 适用于以下条件的具有不同 EQ 和直流设置的眼图?
上游 SQ 测试
-主机
-近端掩码
-多条不同的电缆(例如1m、2m……)
谢谢、
Ken