This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:一般问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710278/tusb212-q1-general-questions

器件型号:TUSB212-Q1

[ TUSB212-Q1 ] 一般问题

您好!

您能否帮助澄清我的客户关于 TUSB212-Q1的几个问题?



请告诉我 TUSB21x 系列是如何工作的?

据我了解 、器件会尝试检测其 HS 的信号上升/下降沿、然后尝试将电流注入"升压"上升/下降沿。
如果您有一份介绍操作基础知识的文档、我们将不胜感激。



如果我的理解是正确的、则更改 EQ 设置会更改注入电流。
您是否为每个 EQ 设置注入了电流值?



您是否具有 适用于以下条件的具有不同 EQ 和直流设置的眼图?

上游 SQ 测试
-主机
-近端掩码
-多条不同的电缆(例如1m、2m……)


谢谢、
Ken

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1:

    您正确地了解了器件的工作原理、我们没有详细介绍芯片内部工作原理的特定文档。

    问题2:

    是的、EQ 设置确实会更改注入电流、但我们通常以 DB 而非电流来表示增益。

    问题3:
    请查看表1中的以下文档: www.ti.com/.../slla392.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael

    我将与我的 ctomer 一起审阅文档和 cosult。

    此致、
    Ken