请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB501 大家好、
我的客户设计了一个带有2个 TUSB501的 USB3.0驱动器板。 客户尝试在两个不同的位置沿着电缆放置驱动器板、但性能不同。 请参阅以下详细信息。
1.主机<->3m 导线<->USB 驱动器板<->1m 导线<-->设备
当客户使用 PC 作为主机时、系统运行良好。
当客户使用笔记本电脑作为主机时、有时无法在笔记本电脑上安装驱动程序软件、有时 USB3.0设备被错误地识别为 USB2.0设备。 我们尝试调整 TUSB501的配置,但它不起作用。 我们还尝试将1m 线减少到45cm 线、但也不起作用。
2.主机<->1m 电线<->USB 驱动器板<->3m 电线<-->设备
作为主机、该系统在 PC 和笔记本电脑上都能正常工作。
根据上述2测试情况、您认为这是正常的吗? 它是否由 PC/笔记本电脑 USB 端口驱动能力引起? 我们如何解决这个问题? 谢谢。
此致、
韦恩