This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB501在远离主机的情况下无效

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711413/tusb501-tusb501-is-not-effective-when-it-is-far-away-from-the-host

器件型号:TUSB501

大家好、

我的客户设计了一个带有2个 TUSB501的 USB3.0驱动器板。 客户尝试在两个不同的位置沿着电缆放置驱动器板、但性能不同。 请参阅以下详细信息。

1.主机<->3m 导线<->USB 驱动器板<->1m 导线<-->设备

当客户使用 PC 作为主机时、系统运行良好。

当客户使用笔记本电脑作为主机时、有时无法在笔记本电脑上安装驱动程序软件、有时 USB3.0设备被错误地识别为 USB2.0设备。 我们尝试调整 TUSB501的配置,但它不起作用。 我们还尝试将1m 线减少到45cm 线、但也不起作用。

2.主机<->1m 电线<->USB 驱动器板<->3m 电线<-->设备

作为主机、该系统在 PC 和笔记本电脑上都能正常工作。

 

根据上述2测试情况、您认为这是正常的吗? 它是否由 PC/笔记本电脑 USB 端口驱动能力引起? 我们如何解决这个问题? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    几个问题。 电缆是标准 USB 电缆还是定制客户电缆?

    此外、在更改配置时、您是更改 EQ、DE、OS 还是全部三个?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerasimos,

    请查看我的以下更新:
    USB 电缆是标准 USB 电缆。
    2.客户尝试了 EQ、DE、OS 的所有不同组合。

    简而言之,当驱动板靠近(1m)笔记本电脑时、性能良好、但当驱动板离笔记本电脑远(3m)时、性能不佳。 对于 TUSB501、您是否认为3m 距离太远?

    此致、
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    在这种情况下、笔记本电脑似乎是问题所在。 另一项要运行的检查是、您是否可以使用3米长的电缆直接从主机连接到设备。 这将消除 TUSB501问题的可能性。 如果笔记本电脑可以将信号驱动3m 到设备、则它是 TUSB501。

    最棒的
    Gerasimos