Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV047A 大家好、团队、
代表客户发布:
我有一个项目需要我发送一个数据和时钟信号、该信号在很远的距离内使用 SPI 协议。 由于我将使用100MHz 以上的高频率、我希望使用差分信令来降低 EMI。 那么、我是否能够使用 DS90LV047A 通过差分信号对分配时钟信号?
我需要在100MHz 以上的频率下远距离发送单向时钟和数据信号。 我想知道 DS90LV047A 是否适合输入到该组件中、它是否会输出两个差分对、分别用于数据和时钟。 或者我是否应该为此应用使用不同的组件。
此致、
Renan