This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:应用查询

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183309/ds90lv047a-application-inquiry

器件型号:DS90LV047A

大家好、团队、

代表客户发布:

我有一个项目需要我发送一个数据和时钟信号、该信号在很远的距离内使用 SPI 协议。 由于我将使用100MHz 以上的高频率、我希望使用差分信令来降低 EMI。 那么、我是否能够使用 DS90LV047A 通过差分信号对分配时钟信号?
我需要在100MHz 以上的频率下远距离发送单向时钟和数据信号。 我想知道 DS90LV047A 是否适合输入到该组件中、它是否会输出两个差分对、分别用于数据和时钟。 或者我是否应该为此应用使用不同的组件。
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    目前、此器件的产品专家不可用-他将在下周回来。 但是、我已附加 了一个应用手册 、其中涵盖了 LVDS 接口上的 SPI 信号。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    插孔